This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069:C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069, TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022609/tmdscncd28069-c28xx-failed-cpu-reset-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation-emulation-package-9-2-0-00002

器件型号:TMDSCNCD28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!、

我在 一个加速机器的帮助下将 Piccolo F28069 (TMDSCNCD28069 R1.1)用于电机控制项目。 早期工作正常,但现在当我尝试刷写程序时,它会显示如下屏幕截图所示的错误。

错误:C28xx: CPU 复位失败:(error -1137 @ 0x6) Device is held in reset。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)

;.当 我尝试找到错误的解决方案时,我得到的 TI 论坛中有相同的错误,但控制卡不同。(链接:CCS/TMS320F28035:错误的故障排除过程"C28xx: Failed CPU Reset:(error -1137 @ 0x6) Device is held in reset (错误-1137 0x6)。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)"- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛 )

因此,我按照步骤操作。 我从中得到的是、当 Brett Larimore 要求检查  XRSn 引脚时。因此、当我检查它时、我得到的是0V 而不是3.3V、现在我被卡在这里。接下来应该做什么...我是否可以执行任何进一步的故障排除来解决 TI 的这个问题 控制卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    我建议您利用电路板原理图进一步调试问题。 您可以在 C2000ware 的 boards>controlCARD 文件夹下找到这些文件的副本。

    如果 XRSn 引脚为低电平、则根据电路板原理图、这可能意味着电路板不会生成3.3V 电压。 是否可以探测 TP2以进行验证? 您还可以确认 LD1是否打开(ON = 3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gus,

    感谢您的回复,但 我在原理图中找不到 TP2引脚,您能提供有关此引脚位置的信息吗? 此外,LD1 呈稳定绿色,LD2呈稳定红色,LD3呈关闭状态,同时 我将 SW1和 SW2置于打开状态。 那么 、接下来我应该做什么呢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    [引用 userid="493960" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022609/tmdscncd28069-c28xx-failed-cpu-reset-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation-emulation-package-9-2-0-00002/3780566 #3780566"]我 在原理图中找不到 TP2引脚,您能否提供有关此引脚位置的信息?

    您可以看到下面的原理图。

    [引用 userid="493960" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022609/tmdscncd28069-c28xx-failed-cpu-reset-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation-emulation-package-9-2-0-00002/3780566 #3780566"]此外,LD1 呈稳定绿色,LD2呈稳定红色,LD3呈关闭状态

    这表示器件已通电。 您能否通过探测 X1引脚来检查器件是否有时钟? 您可以直接在 R3上进行探测。

    如果有时钟、我认为 MCU 有问题。 它可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gus,

    是的,时钟工作正常,所以我们得到的结论是它已经损坏了。这是我们可以做的任何事情来纠正卡,感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal、

    不是我能想到的。 您必须将其替换为新的。