This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:CCS 错误

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018527/tms320f28375d-ccs-error

器件型号:TMS320F28375D

您好、E2E、

有关在 CCS 上使用 TMS320F28375D 时遇到的错误、请帮助我们的客户、详细信息如下:

目前、我正在尝试与 TMS320F28375DPZPS 进行通信。 我使用 JTAG TMS320-XDS100v3_UM-336636和程序 Code Composer 与微控制器进行通信。 JTAG 和引导模式在电路板上执行。 根据数据表、必须配置等待模式、以便不触发看门狗复位。 我收到一条错误消息。 尽管开关设置正确、但我还是得到了前面提到的错误。 我还使用示波器测量了复位、显示了300mV 的电压值。 此外、在 Code Composer 中测试了 Verify 函数、但没有错误消息。 您可以帮我解决这个问题吗?

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    是否可以转到目标配置、运行"Test Connection"并发送完整日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    请参阅随附的日志。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您能否以文本格式发送日志、只需复制文本并粘贴到此处? 很难读取图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    观察得越近、看起来就没有错误。 它使用什么引导模式? 在上一个帖子中、显示错误-1137、器件保持在复位状态。

    这是定制板还是 TI controlCARD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    请参阅随附的日志。  e2e.ti.com/.../log-file.docx

    以下是我们客户的回答:我使用定制板。 在《技术参考手册》(第604页)中、我读出每次启动序列时激活特定类型的复位。 TMS320F2837xD 双核微控制器 pdf 文档(第196页)我找到了配置设置。 使用开关可确保选择正确的模式、但老实说、我不确定我的理解是否正确。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您能否让客户检查 XRS 引脚的状态?

    他正在使用外部 XDS100v3仿真器、对吧? 他能否共享目标配置文件(.ccxml)?

    电路板配置的引导模式是什么? 他能否将电路板置于"等待引导"模式、然后尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    是否有此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    很遗憾、我没有收到我们客户的任何回复。 感谢你的帮助。

    此致、
    卡洛