请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
刚刚在 CCS 调试期间发现、"Registers"调试视图仅显示了一个用于 UART 的寄存器。
我将使用 CCS 版本、如下所示:
Code Composer Studio
版本:10.1.0.00010
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144
我注意到用于调试的寄存器的定义、位于
C:\Systeme\Texas Insuments\ccs1010\ccs\ccs_base\common\targetdb\Modules\c2000\f2838x_cm_uart_regs.xml
未完成(仅1个寄存器)。
在该文件中添加寄存器定义使"Registers"视图正常工作。
是否有人添加了相同的问题、是否有修复(预定义文件/更新)?
提前感谢您。
Robin