请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320LF2407A 尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
由于历史问题、他们需要使用传统的 F2407A。
他们希望添加两个具有增减计数和相位差(180度相位差)的 PWM。
在 F280049等较晚的器件上、我们有用于相位延迟和 PWM 同步的 TBPHS。
在 F2407A 上、我们是否有 TBPHS 和 PWM 同步等寄存器?
如果是、请明确显示我们。
如果没有、请建议如何处理?
韦恩