This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:如何设置两个 PWM (上数下数)异相

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022974/tms320lf2407a-how-to-set-two-pwm-up-down-count-out-of-phase

器件型号:TMS320LF2407A

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

由于历史问题、他们需要使用传统的 F2407A。

他们希望添加两个具有增减计数和相位差(180度相位差)的 PWM。

在 F280049等较晚的器件上、我们有用于相位延迟和 PWM 同步的 TBPHS。

在 F2407A 上、我们是否有 TBPHS 和 PWM 同步等寄存器?

如果是、请明确显示我们。

如果没有、请建议如何处理?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

       这是客户希望从 LF2407A 开始的新项目吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF2407A 没有相移寄存器。 支持相移 PWM 的唯一方法是在启用计数器之前尝试使用所需的相移来初始化 EVA 和 EVB PWM 时基计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim 和 Hareesh:

    感谢您的信息。

    不、这不适用于新设计。

    韦恩