This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:评估板是否可用?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1023069/tms320f28375s-is-eval-board-available

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我们是否有适用于 TMS320F28375S 微控制器的评估套件? 我看到有一个 TMS320F28379D、但没有 TMS320F28375S。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、根据评估套件、您指的是控制卡。 我们的控制卡仅适用于  TMS320F28379D、而不适用于 TMS320F28375S。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。