大家好、
我是一名学生、正在使用 tsm320f2800从事一个项目。 我创建了一个硬件设计、需要两个 180度相位差的 PWM 信号(A/B 被反相)来切换4个 FET。 我使用的是 ePWM3和 ePWM4。
默认设置如下:
ePWM3_A -> GPIO4
ePWM3_B -> GPIO5
ePWM4_A -> GPIO6
ePWM4_B -> GPIO7
但在我的板上、GPIO 4和6是连续的、作为我的第一个 PWM 信号、GPIO 5和7是我的第二个。 是否可以更改多路复用以同时从 ePWM3获取高电平信号、并在另一侧半个周期后从 epwm4获取低电平信号?