This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 CAN 模块中远程帧的传输

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022818/tms320f28379d-about-transmission-of-a-remote-frame-in-can-module

器件型号:TMS320F28379D

您好!

   当我复位 DAR 位时,远程帧传输错误是否会自动重新传输?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAR 位对数据帧和远程帧的工作方式相同。 如果 DAR = 0、远程帧将在发生错误时重新传输。  

    应用报告 http://www.ti.com/lit/spracq3 提供了一个在所选位位置引入误差的工具、并且描述了很多易于理解的波形。