主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F28388D
你(们)好
我不熟悉 TMDSCNCD28388D。 请帮助我如何运行以太网示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我不熟悉 TMDSCNCD28388D。 请帮助我如何运行以太网示例?
您好!
有多种类型的以太网示例。 请参阅 C2000Ware 中的文档 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/docs\Ethernet_Examples_Guide.pdf。
您必须首先使用 cm_common_config 项目加载 C28x CPU、然后可以在 CM (Cortex M)上运行这些以太网示例中的任何一个。
此致、
Yashwant
在运行程序时 ,出现了 ping 超时,连接不正确。
误差如下所示
C:\Users\dell>ping 192.168.0.4
使用32字节数据 ping 192.168.0.4:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
192.168.0.4的 Ping 统计信息:
数据包:发送= 4、接收= 0、丢失= 4 (100%丢失)、
C:\Users\dell>ping 192.168.00.04
使用32字节数据 ping 192.168.0.4:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
192.168.0.4的 Ping 统计信息:
数据包:发送= 4、接收= 0、丢失= 4 (100%丢失)、
我是否可以问可能会发生什么情况?
大家好、
我们公司正在开发 TMS320f28388d 微控制器上的以太网模块。 我们正在尝试使用 Enet lwip 模块在 PC 中的控制器和应用程序之间发送和接收数据。 以下是迄今为止在该过程中采取的步骤:-
步骤1. 我们已经执行了两个示例项目:- ethernet_c28_config 项目和 enet_lwip 项目。
步骤2. 我们首先调试 cm_common_config 文件、然后调试另一个文件。
步骤3. 通过使用 cmd Window 和 Hercules.exe 工具、我们能够 ping 并建立连接。
步骤4. 也可以使用 http webserver 来验证这一点。
步骤5. 现在我们要发送和接收数据,但我们不知道可以从哪个缓冲区写入或读取数据。 此外、我们可以看到一些随机数据出现在 EtherNet_Rx_buffer 的观察窗口中。
步骤6. 为了尝试通信、我们尝试在 cm_common_config 文件中使用 IPC SEND 命令并尝试与 EtherNet_IPC_ex1_basic_cm 进行通信、会提出传递标志变量、确认 IPC 正在应答、但我们无法在观察窗口和 Hercules 应用中看到我们发送的任何数据。
请纠正问题并指导我们如何在控制器和应用程序之间开始数据传输、我们需要修改哪些缓冲区、以及如何在观察窗口中查看数据。
另请告诉我们,如何通过 enet_lwip 进行套接字编程。
谢谢、此致