This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:看不到 FOC 的参数

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021270/tms320f28069m-cant-see-the-parameters-of-the-foc

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我对 FOC 的 updateet 参数有问题。 如果我运行实验练习2A 并想将 user.h 文件用于 FOC、 我从实验2a 中取出 Datei、将其放入 webapp 中、并将名称更改为 appProgram。 如果我运行 FOC、所有参数框都是空的  

有人知道我犯了什么错误吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果要更改 appProgram.out、应使用 InstaSPIN 通用 GUI。 您上面提到的 GUI 不支持更改 的 appProgram。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将尝试通用 GUI。 但我仍然想知道如何在此 GUI 中更改 PWM 等参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 不支持更改 user.h 中的参数、您必须在  CCS 中更改这些参数、然后为 GUI 重新编译工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做? 在哪里可以找到适合 GUI 的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在  motorWare 文件夹中查看 instaspin 实验指南和 Instaspin 通用 GUI 指南、其中详细 介绍了如何将工程导入 GUI 以及如何在 CCS 中更改参数。  如上所述、只能更改 GUI 上的变量。