This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接3小时后以太网刷新滞后

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022552/tms320f28388d-ethernet-refresh-lag-after-3-hour-connection

器件型号:TMS320F28388D

我们基于 controlCARD 设计设计了320F28388D 电路板。
相同的 DP83822、相同的 RJ45连接器。
在3~4小时的沟通后、我们遇到了问题。
使用 LWIP 上的回显示例。 28388在客户端使用 MATLAB 时充当服务器。
28388与 PC 之间直接连接。(无开关)
CPU1运行控制算法、CPU2运行外设接口。
使用 IPC 进行内核间通信。


我们每秒从 DSP 获取数据。 它工作正常。
但是、在开始后3~4小时、数据每10秒刷新一次。 不是预期的。
我们已检查 IPC 刷新是否正常。
如果在此故障期间重新启动 MATLAB、则需要很长的连接时间、10秒刷新继续。

我们必须挖掘哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    您是否始终看到此问题? 在您从开始开始每运行3-4小时后、它是否可重现。  

    是否有办法仅通过运行 LWIP 上的回显示例来缩小问题范围?

    此致

    Siddharth