This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:在 SysConfig 工具中命名各个模拟引脚

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022069/tms320f280025-naming-individual-analog-pins-in-sysconfig-tool

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我正在使用 SysConfig 工具(版本1.8.1)来设置数字和模拟输入。 该工具正在从 Code Composer Studio 内调用。 我可以为 GPIO 引脚指定相关的名称、但无法为模拟引脚分配任何有用的名称。 所有模拟输入似乎都被分组为一个通用名称。 请告诉我、在 SysConfig 工具中、是否有任何关于为各个模拟引脚分配有用名称的规定。 此外、模拟引脚仅提供外设保留功能。 我们什么时候可以为模拟输入生成 HAL 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下一版 C2000WARE 中添加第一个带有模拟功能的 SysConfig 版本。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个版本预计何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是10月底! 它应具有 ADC、CMPSS、DAC、AYSCTL 和 AIO。