This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法启动通用 GUI

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022099/tms320f28069m-cant-start-universal-gui

器件型号:TMS320F28069M

你(们)好  

我的通用 GUI 有问题。 如果我运行实验2 A、取出 Datei 并将其放入 webapp 文件夹中、然后放入 InstaSPIN_F2806xM_UNIVERITION 并将其更改为 appProgram、则会出现以下错误  

如果我尝试通过 GUI Composer 运行它、它会告诉我 Projekt 不正确、但我遵循了指南中描述的步骤  

希望您能帮我运行通用 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了独立 GUI 编写器? 或者您使用的是哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 是在在线版本中完成的。 GUI Composer v2。 我需要哪一个?  为什么它不能仅用于更改数据设计之外的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 在您首次安装时(在您更改.out 文件之前)是否至少正确打开? 或者、即使您首次安装它、它是否也无法正确打开?

    在线 GUI Composer 为 v2。 InstaSPIN_F2806xM_UNIVERSAL 为 v1、不兼容。 v1编辑器可用于较旧版本的 CCS。 如果我能正确回忆、我相信它已在 CCS 7中删除。

    惠特尼