This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:用于基于 ROM 的引导加载程序的 GUI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022409/tms320f280041-gui-for-rom-based-bootloader

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、查姆斯、

我们是否有任何通过 SCI 或 CAN 支持基于 ROM 的引导加载程序的 GUI?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    我们使用一个名为串行闪存编程器的基于 Windows 的应用程序、该程序在 C2000Ware 中提供。 它不是 GUI。

    它可帮助您将映像从主机(PC)下载到目标(C2000 MCU)。 基于 ROM 的引导加载程序(SCI)可用于将引导加载程序(称为 SCI 闪存内核)下载到 RAM、然后该引导加载程序将在 RAM 中运行以将应用程序下载到闪存。

    有关详细信息、请参阅 sprabv4

    谢谢、

    Sira