This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:探针供电电源模式、但无法使用 XDS110调试探针进行调试和编程

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019459/tms320f28027f-probe-supplied-power-mode-but-unable-to-debug-and-program-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F28027F

你好  

我将 XDS110调试探针与 TMS320F28027F 控制器搭配使用。 在 Target Configuration 选项卡中、我将电源选择配置为"Probe supplied Power"电压至3.3V。  

但以下是发生的错误...

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Yash\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1031\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2021年4月29日"。
库构建时间为'17:49:40'。
库软件包版本为'9.3.0.00058'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-267'(0xfffef5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

 

我已连接 TMS、TDI、3V3、TDO、TCK、 TRSTn 和 GND 引脚  

使用的连接器- CTI20 (IN)-TI14 (OUT) JTAG 适配器

以下是目标配置的屏幕截图-  

保存和配置调试探针后、在3V3和 GND 引脚上测量0V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解 了 http://www.ti.com/lit/spracf0?中的调试提示此外、请提供一些有关硬件的详细信息 如果可能、提供显示 JTAG 连接器和 MCU 之间所有连接的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/SPRUI94 显示“XDS110 JTAG 接头连接到目标进行调试,XDS110 AUX 电缆用于供电。 AUX 连接器上的 TGTSUPPLYOUT 和 GND 引脚(参见图3)连接到目标的电源引脚。” 您在 TGTSUPPLYOUT 和 GND 之间测量什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    随附了控制器部件的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够测量 TGTSUPPLYOUT 和 GND = 3.3V 两端的电压。 但以下同样是错误消息-  

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Yash\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1031\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2021年4月29日"。
    库构建时间为'17:49:40'。
    库软件包版本为'9.3.0.00058'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-267'(0xfffef5)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

    说明如下:
    控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
    指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的原理图中几乎没有任何信息。 如果您不想在 e2e 上发布、您可以私下向我发送更多详细信息。 在这种情况下、请先向我发送友谊请求。 我不知道您的电路板上还有什么其他东西、但您可以从调试探针中汲取的电流限制为400mA。  

    您是否直接在器件引脚处测量了电压? 您的电路板似乎可以注入外部电压。 您是否尝试过该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019459/tms320f28027f-probe-supplied-power-mode-but-unable-to-debug-and-program-using-xds110-debug-probe/3767911 #3767911">您是否直接在器件引脚处测量了电压? [/报价]

    -是的、它是3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在脱机处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在私人聊天时回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回答了。 让我们只在私下聊天中继续对话。 无需在此进行跟进。 如果需要、我们始终可以在此处发布分辨率。