现在、我的项目从28032切换到280049。
当我使用280049 ADC 对电压进行采样时、我发现电压低于实际电压。 原理图如下:

我同时使用 A4和 A5进行采样,两者都低于实际电压。 但在28032项目中,是可以的。
我比较28032和280049,Ron 差别很大,280049项目示例窗口为8:
#define SAMPLE_WINDOW 0x8 // ADC 模块周期中的 S/H 宽度
28032:

280049:

这是问题的原因吗? Tks
?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、我的项目从28032切换到280049。
当我使用280049 ADC 对电压进行采样时、我发现电压低于实际电压。 原理图如下:

我同时使用 A4和 A5进行采样,两者都低于实际电压。 但在28032项目中,是可以的。
我比较28032和280049,Ron 差别很大,280049项目示例窗口为8:
#define SAMPLE_WINDOW 0x8 // ADC 模块周期中的 S/H 宽度
28032:

280049:

这是问题的原因吗? Tks
?
您好、Foriner、
您是否在 F28004x 上将 S+H 窗口设置为"8"? 器件系列之间的一个区别是 F2803x S+H 基于 ADCCLK (60MHz 或30MHz)、而 F28004x S+H 基于 SYSCLK (100MHz)。 (1/30MHz)*8 = 267ns、而(1/100MHz)*8 = 80ns。 F28004x 上的稳定速度也要慢一些(输入的 R-C 时间常数)。
无论采用哪种方法、S+H 的正确值都取决于内部输入模型和外部电路的阻抗。 强烈建议您使用仿真来确定合适的 S+H 窗口: https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdf
您好、Foriner、
F28004x 的 Ch+Ron 的 R-C 时间常数略高于 F2803x、因此 F28004x 可能需要稍多的 S+H 时间。
但是、所需的 S+H 时间在很大程度上取决于驱动 ADC 的外部电路、因此强烈建议通过仿真来确定 S+H 时间。
另请注意、S+H 基于 F2803x 上的 ADCCLK (30MHz 或60MHz)、而它基于 F28004x 的 SYSCLK (100MHz)
您好、Foriner、
这是 一个非常强大的低通滤波器、适用于 任何 ADC 的驱动级。 通常、输入趋稳需要成为直接驱动 ADC 输入的功率级的主要设计考虑因素、而如果其他设计考虑因素有一定的裕度、则获得一些温和的低通滤波效果会很好。 对于更激进的 LP 滤波器、通常需要在 ADC 驱动级之前添加专用的滤波级。
根据所需的采样率、您可以使用电荷共享输入设计(较高 C、较低 R)来获得一些低通滤波、同时还能实现良好的趋稳性能。 有关设计流程、请参阅 www.ti.com/.../spracv0.pdf。
如果该输入设计不起作用、您还可以尝试 此应用报告 中介绍的错误(具体来说是内存串扰错误)缓解策略:https://www.ti.com/lit/an/spracw9/spracw9.pdf