This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:CAD 文件设计错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, PMP21999, PMP21495, PMP21561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015957/tidm-02002-cad-files-design-errors

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: PMP21999PMP21561

我正在使用 TIDM-02002、在网站上下载了最后一个 CAD 设计文件

>> PMP21495 CAD 文件   2019年3月7日

当我尝试检查 DRC 时、它会显示许多错误和缺失的网络。

我想知道设计文件是否正确、或者 我下载的文件是旧版本、不合法。


谢谢   




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以告诉这些文件看起来是最新的文件。 我已要求有人查看这一点、但他们目前不在办公室、因此会延迟回复。

    出口后可能会再次出现一些放弃的违规行为、但我不会期望丢失网络。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Cody 是对的。 发布的文件是最新的文件。 缺少的网络(断开连接?) 可能与变压器相关? 这是因为我们使用飞线连接变压器和 PCB。

    实际上、TIDM-02002有一个新硬件、即 PMP21999。

    https://www.ti.com/tool/PMP21999

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢 Sheng、  

    我有几个与新设计相关的问题

    1-关于全桥模块"PMP22002"和"PMP22001"、我找不到有关它们的任何信息是否有适合它们的参考设计或数据表?

    2 -关于栅极驱动器、有一个参考设计或设计中使用的板的数据表。


    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shang:

    关于  我们发现的桥式模块的设计文件、我的错误已出现在随附的三个电路板的设计文件夹中。



    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng:

    我们尝试使 TIDM-02002与 F28338D 兼容、但我们遇到了一个问题  

    TIDM-02002使用"C2000微控制器- TMS320F28004x"进行具有内部 PGA 的控制、但基于 F28338D 的 MCU 没有内部 PGA。

    添加小增益硬件设计而不是 PGA 连接是否存在任何问题、 在进行此设计时需要考虑任何因素。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -是否有任何与全新硬件设计文件"PMP21990"的完整设计相关的 pdf 或用户指南、也找不到"PMP22002"和 "PMP22001"中使用的两个模块的 pdf 文件。

    2 -关于"PMP22002"、将电路板分为两个部分并在 PCB 外部连接的目的是什么、在旧的硬件设计"PMP21495"中 、您使用的是"PMP21561"、所有轨道都通过主板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、您当然可以添加增益放大器来替代 PGA。 至於其他问题,可 人评论。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回应、

    关于 PGA 在该设计中、您使用 "GND 和 RTN"之间的开尔文连接在 PGA 引脚上进行电流感应。
    对于使用外部硬件增益放大器是否存在任何限制? 它在正常 ADC 引脚上工作所需的增益是多少。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 ADC 不要求您如何将信号从检测点路由到外部增益放大器。 开尔文接地可用于帮助抑制一些共模噪声... 但在任何情况下、我建议您遵循增益放大器的数据表。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回应、

    我还有一个关于变压器两侧之间隔离的技术问题  
    在该设计中、初级侧和次级侧使用两个独立的5V 电源。

    我们是否可以使用一个5V 电源为电路板加电?
    它会对结果产生很大影响、还是性能和效率会相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    如果我已经理解了您的问题、那么5Vp 和5Vs 是为了使初级侧和次级侧彼此隔离。 使用一个5V 电源将是隔离方案中的潜在弱点、对吧?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    由于我们在初级侧使用 C2000 MCU、因此需要将两个 PCB 分开、一个驱动器不需要隔离(PMP22001)、另一个驱动器需要隔离(PMP22002)。 PMP22001和 PMP22002被放置在主板下、靠近 FET、以实现更短的驱动环路。