This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022226/tms320f28388d-ethernet-phy

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的团队:

我的客户希望开发一个具有以太网端口的新平台。 他们的旧项目使用的是 LAN8720A。 我能否向您咨询一下我们的 F28388D 是否仅具有以太网控制器(模块)、而不具有集成以太网收发器? 或者、如果客户使用我们的 F28388D、是否可以保存一个器件 LAN8720A?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    是的,F28388D 设备只有以太网控制器。 它没有集成收发器/PHY。  

    此致

    Siddharht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharht、

    非常感谢您的支持!

    迪伦