This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-C2000:TMS320F280041 -从 CCS 生成 hex 文件

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, TMS320F280049, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015426/ccstudio-c2000-tms320f280041---generate-hex-file-from-ccs

器件型号:CCSTUDIO-C2000

大家好、  

我们的团队在为 TMS320F280049和 TMS320F280041转换 CCS 中的十六进制文件时面临着问题。 我是否可以有分步指南来了解如何从 CCS 生成十六进制文件?

供参考、我尝试使用 CCS 通过 UNIFLASH 生成的.out 文件、该应用程序运行良好。 但是当我尝试使用从 CCS 生成的十六进制文件时、它确实按预期工作 、因此我怀疑在 hex 2000实用程序中有一些设置不正确。

谢谢你。

此致、

怀伟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waiwei、

    请为 C28x 选择 romwidth 和 memwidth 16。

    也可将输出格式用作 Intel hex。

    如果您遇到进一步的问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    我们能够成功生成十六进制文件、但当我们详细检查它时、我意识到使用 CCS 生成的十六进制文件显示了使用.out 文件对其进行编程后从 Uniflash 读取和导出的二进制文件所获得的不同数据。

    为供参考、read2.bin 显示了 使用 Uniflash 读取二进制文件(器件已使用.out 文件进行编程)时获得的数据。  

    我是否可以知道原因以及如何解决?

    谢谢你。

    最好的农家

    怀伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waiwei、

    当您从具有给定地址范围的 Uniflash 下载映像时、它将包含孔洞(也包括已擦除的位置)。  您能否检查差异是否仅是额外的0xFFFF 或其他因素?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waiwei、

    您对此有任何更新吗?  这些0xFFFFFFs 是否来自我提到过的未使用孔洞?

    我可以关闭此主题吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    您可以关闭此主题。 我们的固件工程师已解决此问题。  


    谢谢你。