This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:Linux (RPi)下的串行闪存编程器 C2000。

Guru**** 2932390 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021038/tms320f28062-serial-flash-programmer-c2000-under-linux-rpi

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F28069M

大家好。

我希望这对 C2000的其他用户也很有用。 )

我们在  Linux 下构建了 serial_flash_programmer。

适用于 Win32、x64、Linux - PC、Raspberry Pi Linux。

Andrew。

karu2003/serial_flash_programmer_c2000 (github.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    这太棒了! 您能否指出您使用的是哪种版本的 C2000Ware? 此外、我查看了您的 GitHub 链接、没有看到任何.bin 文件(假设这是 Linux 可执行文件的格式)。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bin -你可以 自己构建。 我不知道您拥有什么 Linux。 这是一个小项目。 构建 需要2分钟。 在 serial_flash_programmer\serial_flash_programmer\readme.txt 中、如何执行该操作。 您需要安装 cmake 和  build-Essential

    应用。  

    以 C2000Ware_1_00_06_00为基础。

    Andrew。

    PS:

    对于:)在\launchxl-f28069m_upgrade_example 中添加 bin

    Linux 和 WIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果用户希望在 Linux 中构建此应用程序的更高版本、这样做是否简单? 您是否有任何步骤描述您是如何进行的?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们使用芯片 f28069m。 如果我们要切换到芯片  F280049C 、我们将调整新版本的 C2000Ware

    谢谢、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍微修改 了用于 f28069m 的 TapasFlashTool、它适用于 WIN 和 Linux。 :)  Python 的解决方案是我最喜欢的解决方案。

    Karu2003/TapasFlashTool (github.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!