This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 IDE 中取消删除工程?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021462/tms320f28388d-how-to-undelete-a-project-in-the-ide

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我一直在努力使用 IDE。我能够使 GPIO 示例正常工作。 然后、我尝试了多次以获得一个示例、我可以将其用作项目的起点。 在这段过程中、我尝试了许多示例、但他们没有我的项目所需的内容。 因此、为了简化操作、我删除了 IDE 中的示例。(我没有删除磁盘上的代码。)

我后来看到了"关闭项目"选项。

问题是、当我想再次创建已删除的项目时、我无法创建。 复选框(在这种情况下是3个 GPIO 项目中的哪一个)都标记为"删除"、不允许我选中其中的任何一个。 我移除了 C2000Ware 树并重新安装了它-不高兴。

下一步是卸载所有内容并重新安装。

但是、是否有方法可以取消删除工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您必须导航到 IDE 的工作区并删除工作区中的项目文件夹。 IDE 会存储导入的项目的一些元数据、并且在删除项目之前不允许导入同名项目。  

    完成此操作后, 将允许您再次选择并导入项目。

    另一个选项是切换到新工作区、然后导入工程。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不说,这是极具脑力的破坏。 IDE 应该具有一个简单的取消删除机制。

    到目前为止,我对这个 IDE 印象非常不深刻,我无法做我需要做的事情,而且这已经是两个星期的持续沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到您在使用 IDE 时遇到错误。  

    看起来工程可能已复制到 wokspace 中、因此无法再次导入。  

    如前所述、您必须从工作区中删除工程文件夹才能重新导入工程。

    请参阅以下链接以熟悉 IDE

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#importing-a-ccs-project

    此致

    Siddharth