This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:仿真 CPU1复位

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020593/tms320f28388s-simulate-cpu1-reset

器件型号:TMS320F28388S

您好、香榭丽舍

如果 添加了代码"SYSCTL_simulateReset (SYSCTL_CAUSE_CPU1RSN);"来模拟 CPU1复位、则在 CCS 调试模式下运行时、它将显示:

但是、如果将代码下载到闪存、然后独立运行、则会正确进行复位。

 为什么在调试模式和独立模式之间有这种复位差异? 请帮帮我。

谢谢!

此致、
Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    当调试器被连接时、复位器件按照仿真启动进行引导后、如果这个值未被正确设置、那么复位后 CPU 将被卡在 ROM 中、这就是为什么它显示这个消息的原因。 TRM 中的引导 ROM 一章详细介绍了如何设置仿真引导。 请参阅相同的内容并设置正确的引导设置以使其正常工作。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否会建议如何正确设置以使 CPU 不会卡在 ROM 中? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    最好仅使用闪存中的代码进行测试、因为 RAM 的入口点不同。 一旦您在闪存中有代码、您就可以连接到 CCS、然后按照以下步骤运行代码并进行复位-

    • 连接到 CCS 后、从 CCS 发出调试复位命令。
    • 在地址0xD01写入0xA500
    • 单击"运行"

    这应该模拟独立启动、这意味着像未连接调试器那样运行器件。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh