This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:实验2-3

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020912/drv8301-69m-kit-lab-2-3

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我在实验室中遇到问题。 在实验2中、您必须估算电机值(代码下文)  

#Elif (USER_MOTOR== Q60)  
#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (14)  
#define USER_MOTOR_RR (空)  
#define USER_MOTOR_Rs (空)  
#define USER_MOTOR_LS_d (空)  
#define USER_MOTOR_LS_q (空)  
#define USER_MOTOR_RAGED_FLUX (空)  
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)  
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (3.0)  
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)  

这运行正常、电机正在旋转、我可以更改速度。 问题是、如果我估算了这些值、则无法再连接到控制器并运行程序。 我现在不知道 导致问题的原因、因为如果我将值改回 NULL、它会再次连接到控制器、并再次估算值。 这对我没有任何影响。 (下面的代码显示了我所做的更改)

#Elif (USER_MOTOR== Q60)  
#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (14)  
#define USER_MOTOR_RR (空)  
#define USER_MOTOR_Rs (0.0177654605)  
#define USER_MOTOR_LS_d (2.56935112e-10)  
#define USER_MOTOR_LS_q (2.56935112e-10)  
#define USER_MOTOR_RATGE_FLUX (0.0158974677)  
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)  
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (3.0)  
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)  

但愿你能帮帮我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lab02仅用于识别电机参数、您可以尝试运行以下实验、作为实验指南中的说明。 安装 motorWare 后、您可以在下面的文件夹中找到实验指南。  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法运行另一个实验、因为如果我满足参数要求并将其保存在 user.h 中、我就无法再连接到微控制器。 但是、如果我想在 GUI 中运行、无论如何我都必须估算参数   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、您可以在 CCS 中运行相关实验、并验证是否可以连接 JTAG 仿真器以及是否成功识别电机。 然后按照指南使用 GUI。