This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:最低功耗选项

Guru**** 2923900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020011/tms320f28384d-lowest-power-option

器件型号:TMS320F28384D

您好 C2000团队!

这是一个通用的 C2000问题(与 PN 无关)。  哪些具有最低功耗? 查看它们、许多具有相同的通用规格、但我确信存在一些差异。

-首选80引脚

- RAM 和闪存不需要是最高值、因此现在高达512KB 的电流可以正常工作

有什么建议吗?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果我正确理解您的问题是在具有不同器件型号/封装类型的特定器件上、我们仍然具有相同的规格、对吗? 只是想清楚一点、您并不是在询问要在 C2000系列器件中选择哪个器件。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    它可以是任何 C2000、无论最低功耗如何、都具有80个引脚和512KB 的 RAM。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    好的、明白它只能是512KB RAM、还是总内存 RAM +闪存必须是512KB?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    很抱歉、出现了拼写错误。 总内存 RAM+闪存为512KB 或更高。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    只有具有如此大内存的器件才会是 F2837x、F2838x 和 F2807x。  F2807x 将是最低功耗选项、但 使用 具有降额时钟的 F2837x 或 F2838x 时、结果应该相似。  所有这些都不支持80引脚封装(最小的封装为100引脚 QFP)。   

    F28004x 的功耗要低得多、但总内存要比要求的少一些:356kB。  它采用80引脚封装。