Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 我们看到 TMS320F28075PTPT 在封装中心有一个大散热焊盘、此焊盘的封装尺寸与其它高性能器件型号兼容。 但是、对于我们的 TMS320F28075应用、较大的接地焊盘会导致 PCB 尺寸过大。 是否可以减小 PCB 上接地焊盘的尺寸并仍然满足散热要求? 我们的应用的环境温度最高为50摄氏度。 如果这是可以接受的、请告知我们可以使用的 PCB 接地焊盘的最小尺寸。