This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:功率估算

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021012/tms320f28377s-power-estimate

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

最大值是多少 TMSF28377SPTP 的功耗限制?  

如果我使用全部97个 GPIO、IDDIO 上的电流限制是多少? 最大电流限制是多少? 数据表中未提及。

请回复。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    IO 电流将取决于具体用例/应用、IO 电流负载将因硬件设计/应用而异。 因此、我们不会在 DS 中对其进行规格说明。

    作为指导、您可以使用以下公式计算 IO 电流:

    IO 电流= GPIO 数量 x 静态电流负载+(GPIO 数量) x [(转换频率* C * f * V^2)]

    例如、 如果有2个 GPIO 以200kHz 的频率切换、并且负载电容= 10pF、静态电流负载为1.5mA。

    IO 电流=(2*1.5e-3)+2*(2*200e3*10e-12*3.3^2)=~4mA

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nirav。

    最大值是多少 该器件支持的功率耗散?

    97个引脚中有多少个 GPIO 可以同时激活。

    请回复。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    它实际上取决于电路板上的静态电流负载以及这些引脚上的切换速率。 如果静态电流负载为4mA、则可切换的最大 GPIO 为~25 (假设切换速率非常慢)。 根据设计、总 IO 电流规格为~100mA。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nirav、

    每个 IO 引脚4mA、25个引脚一次有效、3.3V VDDIO 上100mA + 30mA =130mA。

    MCU 的总功耗= 3.3*130mA + 1.2* 400mA = 0.91W 最坏情况?

    请确认。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是合理的估算。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nirav。

    RJA =21K/W

    对于85°C 环境温度和0.91W 功率耗散、结温 Tj=(21*0.91)+ 85= 104C。 因此、支持最大125°C 的 S 版本应该可以正常工作。

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 您有足够的裕度来达到最高温度规格。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nirav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。