This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS100V2编程问题

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021327/xds100v2-programming-issue

主题中讨论的其他器件:TMS320F2806

大家好、

我们在使用 Spectrum XDS100V2仿真器对基于 C2000的定制板进行编程时遇到了一些问题。 我们在生产后对电路板进行编程、但有些微控制器(TMS320F2806)正在运行、大约占已编程器件的10%。 每个电路板有2微秒、没有两微秒死亡的电路板、因此如果有一些微芯片、则两个裸片中始终有一个处于活动状态。

我们在编程之前已经检查过电路板、它是可以的、但在对微型芯片进行编程之后、我们认为问题可能是 XDS、可能是某些必需的连接等。  

欢迎提供任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asier、

    您能更详细地介绍一下微型芯片的含义吗?  JTAG 访问不再工作,或者无法对器件进行编程,或者器件消耗>>电流等?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已设法通过在实验室中对微控制器进行编程来解决该问题。 考虑到在办公室和实验室中编程是正确的、问题似乎是接地问题、因为它仅在生产区域中对微控制器进行编程时发生(仍不确定这一点)。

    回答您的问题时、如果发生在其他人身上、由于未对微控制器编程、微控制器无法工作、编程期间微控制器会死亡(我猜是因为 JTAG 电压有一些不正常的情况)。

    无论如何、感谢您的回复 Matthew、您可以关闭此主题。

    此致