This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:具有 PCMC 的 PSFB

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000, TMS320F280025, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021439/tms320f280025c-psfb-with-pcmc

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000、 TMS320F280025、 TMS320F280049

应用手册 TIDM-02000介绍了使用峰值电流模式控制的相移全桥。  它使用具有4类 PWM 模块的 TMS320F280049处理器。  这种方法是否也适用于 TMS320F280025、它还具有4类 PWM 模块?  我意识到'49有一个 CLA、而'25没有、但我的应用不需要它。  我的应用也不需要斜坡补偿。

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 TIDM-2000不使用 CLA。 因此、您可以仅使用 CPU 使用 F280025 MCU 来执行相同的操作。

    Shamim