This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28026F:我们能否使用一个 TMS320F28026F 来控制2个电机驱动器(DRV8304)?

Guru**** 2908050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021397/tms320f28026f-and-can-we-control-2x-motor-drivers-drv8304-with-one-tms320f28026f

器件型号:TMS320F28026F

请参阅标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够使用单个 F28026来控制2个电机。 这是一款60MHz 器件。 两个以10kHz ISR 运行的电机逆变器应可通过单个 F28026进行控制

    Shamim