主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D、 SFRA
您好!
我们将使用 TMDSCNCD28388D 控制卡测试评估板 TIDM-1000 (三相 Vienna 整流器)。
我们已经测试了所有构建、它们工作正常。
我们只是在第3相中存在 THD 参数问题。
构建4的 L3相的 THD 约为5%、而另一相的 THD 为3%(设计指南中报告的值为2.5%)。
在构建3中、L3的 THD 约为10%、而其他阶段则为2.5%。
所有相位的 PF 因子均为0.99。
问题出在哪呢?
我向您发送一些有关我的问题的照片:
感谢你的帮助。
此致
Roberto