This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:C2000微控制器论坛

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMDSCNCD28388D, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018164/tidm-1000-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388DSFRA

您好!

我们将使用 TMDSCNCD28388D 控制卡测试评估板 TIDM-1000 (三相 Vienna 整流器)。

我们已经测试了所有构建、它们工作正常。

 我们只是在第3相中存在 THD 参数问题。

构建4的 L3相的 THD 约为5%、而另一相的 THD 为3%(设计指南中报告的值为2.5%)。

在构建3中、L3的 THD 约为10%、而其他阶段则为2.5%。

所有相位的 PF 因子均为0.99。

问题出在哪呢?

我向您发送一些有关我的问题的照片:

https://we.tl/t-h2dZtHoYn5

感谢你的帮助。

此致

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    我无法访问图像、但可能会出现一些变化。 您是否对电流使用 ADC 感应选项或 SDFM?

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢你的答复。

    我尝试了 BOTHs、ADC 感应和电流 SDFM。

    当我使用 SDFM 时、THD 比 ADC 差。 L1和 L2的 THD 约为7%、L3 (构建3)的 THD 约为10%。

    我发布照片。

    这可能是测量噪声问题吗?

    -Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在构建4下进行测量、这是我们用于记录所有性能指标的构建4。 我知道 ADC 失真在第3相稍高、但我想了解构建3中的测量结果。  

    自从我运行此设计以来、已经有很长的时间了、但是使用 SDFM、您应该可以看到更好的电流感应质量和更好的性能。   

    请共享构建级别4的波形

    2.您还可以探测图形窗口中感应到的 Vac, 任何 Vac 失真都会导致交流输出失真

    Vienna_dVal1 = Vienna_guiV1_Volts;
    Vienna_dVal2 = Vienna_guiV2_Volts;
    Vienna_dVal3 = Vienna_guiV3_Volts;
    Vienna_dVal4 = Vienna_iL3Meas _pu;

    DLOG_4CH_run (&VIENIN_dLog1);

    加载图形的步骤请参阅 UG 6.4.1.3 Setup Debug Environment Windows 第2节

    您将需要导入两个图形文件以查看所有4个变量。

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中注意到测量线路电流的两种方法、霍尔传感器和分流电阻器。

    我在这个线程中还看到了 ADC 或 SDFM 方法的参考。  ADC 是指硬件 ADC 和分流电阻器。  SDFM 代表什么?

    是否有一个软件开关可以使用其中一个?

    为什么有两种测量电流的方法?

    我在用户手册中找不到任何关于这一点的内容。  是否还有另一个文档我丢失了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    它们是构建 4的照片:

             使用 ADC 传感器构建4 (输入电压= 120Vrms、500 Ω 负载)

                使用 SDFM 电流传感器构建4 (输入电压= 120Vrms、500 Ω 负载)

    我认为问题是 IL3 ADC 电流测量的噪声、因为如果我设置构建1 (仅限电流环路)、我有以下测量:

    构建1 - KPI =2 (输入电压120Vrms、负载500 Ω、Iref=1.65)

    在相同的条件下、我进行了以下 SFra 和电流测量

     构建1 SFRA - KPI = 2 (输入电压为120Vrms、负载为500 Ω、Iref=1.65)

     构建1  IL3

    构建1 - IL2 (IL1类似)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我观看了视频- SDFM 是 Σ-Δ-啊!

    我将在新的主题中开始讲述有关电流感应的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    在上面、您是否还检查了电压感应? 我们将电压与来自外部总线电压环路的电流基准相乘。 如果上面有噪声、我们也会增加失真。  

    最后、我们没有发现这种糟糕的情况、SDFM 始终非常干净、THD 更好。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我们降低了 IL3 (ADC 传感器)的噪声并解决了该问题。

    现在 THD 约为2%。

    谢谢你