This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:DMA 状态图

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019916/tms320f28379s-dma-state-diagram

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我在 TRM SPRUHX5G 中找到图5-5:

但我认为左侧的连接不正确。

谢谢、Gerd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    我认为你是对的。 我将与文档所有者核实并返回给您。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、

    感谢您的关注、您答对了、这些信号应该经过、等待下一个外设 Int /触发器、而不是执行下一个突发。

    我将会提交一个内部文献错误以更正此错误。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看其他微控制器的 TRM、例如 TMS32028379D...