This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C controlCARD 评估模块&放大器的原理图;HSEC180 controlCARD 基板集线站

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019566/tms320f280025c-schematic-of-tms320f280025c-controlcard-evaluation-module-hsec180-controlcard-baseboard-docking-station

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD280025C

大家好、

从何处获取 TMS320F280025C controlCARD 评估模块 和 HSEC180 controlCARD 基板集线站的原理图?

我在相关的 TI.com 页面上找不到它。 我需要它来集成到客户的设计中。  

非常感谢。

此致、

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这些内容可在下面的 C2000WARE SDK 安装目录中找到。 建议安装 SDK 以开始在 CCS 中评估/编程 controlCARD:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280025C\Rev.A

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\Experiments\DockingStation" HSEC_120or180pin\R5_0

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    明白了。 感谢你的帮助。