This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如果 EPWMCLK = 200MHz、将会发生什么情况

Guru**** 2442620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020858/tms320f28377s-what-will-happen-if-epwmclk-200mhz

器件型号:TMS320F28377S

您好、专家:

我想知道、如果 EPWMCLK = 200MHz、会发生什么情况。

我设置 EPWMCLKDIV = 0、因此 EPWMCLK = SYSCLK/1 = 200MHz

我的项目已正确运行(我正在使用 ePWM 进行直流/交流逆变器控制)

然后 、我突然发现最大值 EPWMCLK 仅为100MHz (这意味 着 EPWMCLKDIV 应设置为1)

是否应更正 EPWMCLK 设置? 会发生什么情况、为什么 EPMCLK 仅为100MHz?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="264408" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020858/tms320f28377s-what-will-happen-if-epwmclk-200mhz ]I 应该更正 EPWMCLK 设置吗? 会发生什么情况、为什么 EPMCLK 仅为100MHz?[/QUERP]

    是的、您应该更正 EPWMCLK 设置、因为不支持频率大于100MHz 的频率、并且您可能会因 PVT (过程/电压/温度)条件的变化而看到故障。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

    感谢您的回答。

    想知道有关" 不支持 frq > 100MHz "的更多信息,我使用此设置来控制15.36kHz PWM 逆变器,它运行良好,似乎从未出现任何故障或意外操作。

    因此、我是否仍然修正 EPWMCLK? (因为它将耗费 RD 资源。)

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件数据表规格由 TI 根据在不同 PVT 条件下所做的详细分析创建、在您的情况下、可能未使用关键时序路径、或者可能是您的器件具有良好的时序视图。 我们不保证外设的运行超出规格 frq、因此如果用户想使用超出规格 frq 的外设、他们需要确保在所有条件下完成了终端应用的所有测试。 我们建议现在做出一些努力来更改 frq、以运行附带规格、并避免将来出现任何问题。

    此致、

    Vivek Singh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了!

    非常感谢!