This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:目标配置错误

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020737/tmdscncd28379d-error-with-target-configuration

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在编译时收到附带的错误。

 

请告诉我需要做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    您能否仔细检查项目 属性 以确保为项目选择了正确的器件。 此外、请确保为使用中的器件提供正确的链接器命令文件和目标配置。

    您可以参考 C2000Ware 中可用的空工程以获取具有指定器件配置的模板示例。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以解决该问题。 请关闭此主题。

    谢谢你。