This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:tms320f28234用于带有一个 SARAM CY7C1011CV33的外部接口

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020347/tms320f28234-tms320f28234-for-external-interface-with-one-saram-cy7c1011cv33

器件型号:TMS320F28234

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMS320F28234。 请查看下面他的查询以供您参考。

我将 tms320f28234用于具有一个 SARAM CY7C1011CV33的外部接口。
具有连接 XINTF 外设的 DSP、我使用 C2000驱动程序示例"Example_2823xCodeRunFromXintf"
我不知道如何读取和写入、因为示例项目中没有可用的函数。
任何人能否通过共享任何示例代码或文档来帮助我如何使用该 SARAM 中的 CY7C1011CV33的 XINTF 读取/写入数据。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    XINTF 被设计成用作 CPU 和外部存储器之间的透明桥。 正确配置某个区域后、CPU 在该区域的存储器范围内进行读取和写入操作、就好像该存储器已完全集成到器件中一样。 XINTF 将使用外部存储器自动生成所需的读取和写入操作来满足 CPU 请求。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tlee:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    感谢您的回答
    我知道它将自动读取和写入。
    我还有另一个疑问、比如我将读写什么地址或哪个地址
    或 我 可以指向的任何地址

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    XINTF 存储器区域可在 数据表中找到、其中外部存储器的地址0被映射到其区域的基地址:

    Tommy