Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我很难确保将正确的值放入不同的计数器/种子寄存器中。
因此、我将向您展示我的用例、以便您可以帮助我弄清它。
第一个用例
我想使用 INTOSC1 (时钟源1)监控连接在 X1 (时钟源0)上的外部20MHz 50ppm 晶振。
第二个用例
我想使用 INTOSC1 (时钟源1)监控连接在 X1 (时钟源0)上的外部20MHz 50ppm 晶振。
第三个用例
我想使用 INTOSC1 (时钟源0)监控连接到 GPIO 并在输入 X-BAR 输入15 (DCC 的时钟源1)上重定向的外部1MHz 50ppm 晶振。
第四 个用例
我想使用 INTOSC0 (时钟源1)监控连接到 GPIO 并在输入 X-BAR 输入16 (DCC 的时钟源0)上重定向的外部1MHz 50ppm 晶振。
对于所有四种情况、我的最终目标是对 晶体频率执行1%容差监测(超过50ppm、但我们不需要非常接近的监测)。
您能不能为我提供帮助、特别是为我提供有关不同步骤计算的每种情况的指南:
- DCC 错误
- 窗口
- 允许的频率误差
- 总误差
- 计数器0
- Valid0
- 计数器1
谢谢、
此致
克莱蒙特