This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:链接器 cmd 开始复位的一般问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016333/tms320f28075-general-question-linker-cmd-begin-reset

器件型号:TMS320F28075

您好!
在中、使用了链接器 cmd 文件开始和复位。

  开始             :origin = 0x080000,length = 0x000002
  复位             :origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002

在我看到的部分中

  .reset             :> reset,    page = 0,type = DSECT //未使用,*/

是否需要复位、或者在复位情况下是否自动跳转以开始?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hogler、您好!

    实际上、bootROM 负责复位例程、并最终分支到起始地址。 因此、应用程序只需要填充开始位置。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、
    起始地址 alway 是否为0x80000?

    问题与引导加载程序应用程序有关。 客户计划如下:

    • 应用程序开始0x080000
    • 引导加载程序开始0x0B8000

    但它应该从引导加载程序开始、然后跳转到应用程序。 复位后、C2000能否跳转到引导加载程序0xB8000? 还是在复位后跳转到0x80000?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    0x00080000是 bootROM 代码在完成后分支到的地址(在闪存引导模式下)。 有关更多详细信息、请参阅 BootROM 一章。

    此致、

    Veena