This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 PMBus 从器件->主器件

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019240/tms320f280025c-about-pmbus-slave---master

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

目前,我们将使用 PMBus ,模式为从机->主机,快速模式速度为400kHz。

您能否为我们提供一个清晰的示例代码,因为我们无法清楚地了解您在:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\28002x_PMBus_slave 下的从示例

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serena、

    [引用 userid="491663" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019240/tms320f280025c-about-pmbus-slave---master,您能否为我们提供清晰的示例代码,因为我们无法清楚地了解您在:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\28002x_PMBus_slave下的从站示例

    您提到的示例是我们必须演示 PMBus 从站配置的唯一示例。 我们提供了有关如何使用此代码的用户指南。 本文档应能帮助您了解代码。

    \libraries\communications\PMBus\c28\docs\

    文件名:PMBUS_COMMS_STACK_UG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,您好!  

    我已获取文件: PMBus_comms_stack_UG。

    很抱歉,我无法理解 PMBus 从模式部分以及从示例代码。

    您能否向我发送详细的从站示例,它不仅显示如何使用 Init_slave 模块。

    现在我需要真正的示例代码供参考,谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,如何使用 pmbus.h 文件中的命令,如下所示:  

    //
    //
    //PMBus 版本1.2命令编号常数:
    //
    //
    //! PMBus 命令页面
    #define PMBus_CMD_PAGE (0x00U)
    //! PMBus 命令操作
    #define PMBus_CMD_OPERATION (0x01U)
    //! PMBus 命令 ON_OFF_CONFIG
    #define PMBus_CMD_ON_OFF_CONFIG (0x02U)
    //! PMBus 命令 CLEAR_FAULTS
    #define PMBus_CMD_CLEAR_FAULTS (0x03U)
    //! PMBus 命令阶段
    #define PMBus_CMD_PHASE (0x04U)
    //! PMBus 命令 page_plus_write
    #define PMBus_CMD_PAGE_PLUS_WRITE (0x05U)
    //! PMBus 命令 page_plus_read
    #define PMBus_CMD_PAGE_PLUS_READ (0x06U)
    // 0x07-0x0F 保留

    我们不知道如何使用这些命令,因此如果您的 TI 团队为用户提供了一个完整的示例 ,那就更好了。

    因为 PMBus 是新的, 市场上几乎没有可供参考的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serena、

    这些 PMBus 命令来自 PMBus 1.2规范(PMBus 规范第 II 部分 修订版1.2  2010-09-06 (.pdf、762KB、106页))

    有关这些命令的摘要、请查看附录 I。

    我从 TI C2000了解到的唯一 PMBus 示例就是我之前提到的示例。 我将检查其他团队成员、我们是否有您所需的任何示例。 请给我几天的时间来回答。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manoj、我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serena、

    我确实与其他 C2000工程师进行了交流。 他们也确认我们没有 PMBus 的真实使用案例示例。

    我们的许多客户对 C2000Ware 中提供的 PMBus 示例感到满意。 因此、我们没有发现需要像您正在寻找的那样实施真实生活示例。 除非我们有更多客户的此类请求、否则我们没有实施此类示例的任何计划。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    感谢您的检查和帮助。 我们必须尽最大努力解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要结束本主题、因为我觉得您的问题已经得到了解答。