This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:DSP TMS320F28335中 TRST 引脚的功能是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020534/tms320f28335-what-is-the-function-of-trst-pin-in-dsp-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我想知道 DSP TMS320F28335中 TRST 引脚的功能吗?

Xilinx/Altera FPGA 只能在4个 JTAG 引脚(TDO、TDI、TCK、TMS)上进行编程、那么为什么 DSP 需要 TRST 引脚?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安舒曼

    TRSTn 引脚是 JTAG/IEEE 1149.1标准的可选(但已定义)部分。  它是一个低电平有效信号、用于将测试逻辑保持在复位状态。

    它在大多数 TI DSP/MCU 器件中用于在没有此引脚的器件采用的 TCK/TMS 上门控测试逻辑与扫描序列。

    无论如何、为了通过调试探针/JTAG 连接来调试器件、必须将这个引脚从复位状态(低电平到高电平引脚状态:0->3.3V)中退出。

    TRSTn 的上升沿也会锁存 EMU0和 EMU1引脚的状态、具体取决于 F2833x 器件(和其他 C2000 MCU)。  对于正常调试连接、您应该在这两个引脚上都有一个上拉电阻(2.2k Ω-4.7k Ω)、以便锁存状态为高电平。

    对于正常器件运行(未连接调试器)、TRSTn 需要保持"低电平"、我们建议在此引脚上放置一个2.2k Ω 的下拉电阻器、以将测试逻辑保持在复位状态。

    最棒的

    Matthew