This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:编译期间出错

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020751/tmdscncd28379d-errors-during-compilation

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在编译期间遇到2个错误。 请告诉我缺陷在哪里。

****为项目 TotalAlgo 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1040\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

生成文件:"../F2837xD_GlobalVariableDefs.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/Users/rnair/workspace_v10/TotalAlgo /ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/include -include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/device_support/f2837xd/common/include -include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/device_support/f2837xd/headers/include:cn"-vari_usion_super-fus=v28xd_probulation=v-board_defension_prob_us-board-board-board.inc=v28xd_display_suppremotion_us_gui_us-file_display_gui=us_gui_us-ines=v-probulation=us_us_guest_us_gui_gui_guest_us.us_abus_gui=v-ines=us_abus_us.us_us.us.us_abus_ab

>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'F2837xD_GlobalVariableDefs.obj'的配方失败
"./F2837xD_GlobalVariableDefs.c"、第280行:错误#237:变量"DcsmZ1Otp"被声明为从未完成的类型
"./F2837xD_GlobalVariableDefs.c"、第288行:错误#237:变量"DcsmZ2Otp"被声明为从未完成的类型
2在"../F2837xD_GlobalVariableDefs.c"的编译中检测到错误。
gmake:***[F2837xD_GlobalVariableDefs.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 了 C2000ware v3.04.00版本的 F2837xD_GlobalVariableDefs.c 文件?

    此致、

    Veena