This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:有关 ADC 输入电压的问题

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019965/tmdscncd28335-question-about-adc-input-voltage

器件型号:TMDSCNCD28335

您好!

我想将交流电压感应为此28335 DSP 的 ADC 输入。 在应用手册中、我看到 ADC 的输入电压为0V - 3V。 我想知道模拟输入电压是否可以为负。 如果没有、如何将该 ADC 用于-3V - 3V 输入模拟电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、ADC 输入不能为负。

    如果您的输入为-ve、则必须向其添加偏移、以使其达到0至3V 范围。 然后、在代码中、您将转换 ADC 结果以表示实际的-ve 输入信号。  

    Vadc = Vi * 0.5 + 1.5

    Vi =-3V 这将被缩放1/2、然后加上1.5V 的0ffset。 则文件 ADC 输入将为0V

    Vi = 0伏将输入为1.5V

    Vi =+3V 将作为3V 输入

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    感谢您的回复。 另一个问题是28335的 ADC 只能具有单端输入、不能具有差分输入。 正确吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  

    Shamim