This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:映射文件&amp 中的模块摘要;内存分配

Guru**** 2580365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020651/tms320f280025-module-summary-in-map-file-memory-allocation

器件型号:TMS320F280025

您好、支持团队、

我想知道模块摘要的单位(字或字节)以及数据的定位方式。 例如、在我的项目中、代码位于扇区0 (4088字节)和扇区1 (3506字节)中

RAM 如下所示:

但是、模块摘要有所不同。

您能否解释代码、ro 数据以及 RW 数据的分布位置和分布方式?

谢谢大家、此致

问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quy、

    此处提到的大小是以16位字表示的大小、因为 C28仅可按16位寻址。

    链接器命令文件具有文本和数据段的映射。 以下文档在第8.5节中提供了有关链接器命令文件的信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/spru513w/spru513w.pdf

    谢谢、

    Ashwini