This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:C2000

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020185/tmdscncd28388d-c2000

器件型号:TMDSCNCD28388D

如何观察 CCS10.1中的引脚配置是否成功?
程序运行、硬件是否已成功驱动?

期待您的回复!

谢谢!

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的看法是:
    观察与配置引脚对应的控制寄存器相应值的变化。

    期待您的回复!
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 MCU 寄存器以验证您的代码是否写入正确的位置。 在 CCS 中、将代码加载到 MCU、转至 View>Registers、然后单步执行代码以查看更改。

    但是、最终您希望引脚按预期工作(GPIO、SPI、I2C 等)。 为此、您可以使用示波器监控引脚上的活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到你的声音。

    谢谢