This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:构建问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020374/tms320f28379d-build-issue

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我 刚刚开始将 CCS v8.3.1与 TMS320F28379D 控制卡和集线站结合使用。 我尝试使用这个简单的示例代码、在这里、我让控制卡上的 LED 闪烁。 不幸的是、我遇到了下图所示的问题。 我认为它与编译器版本有关。 我一直在尝试阅读有关此错误的信息、但没有结果。 有什么帮助?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否右键单击项目并选择"Rebuild"、然后从控制台窗口发送完整的生成日志?

    您使用的编译器版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TI v20.2.1.LTS。 此项目是 CCS 资源部分中的一个示例代码。 最初、我无法将代码导入到 IDE 中、因为我没有此编译器。 请找到所附的控制台窗口图片。 此外、我在项目文件夹中看到这个红色叉号。 我是否可以知道这意味着什么?

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    右键点击工程、然后选择"显示编译设置..."、并确保选择了编译器版本。 请使用下面的屏幕截图进行参考。 选择正确的编译器版本后、保存并重建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这种方法并重建了项目。 我仍然会遇到相同的错误

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在系统上安装最新的 CCS 10.x、还是需要继续使用 CCS 8.x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要坚持使用 CCS 8.3.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢 Santosh 的帮助。 我的问题得到了解决。 在器件部分中选择了错误的器件型号。 选择了377D、而不是379D。 它现在运行得非常完美。 谢谢