This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:关于 TMS320F28375D 的 EMIF (32位)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1020102/tms320f28375d-about-emif-32bit-of-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D

大家好、

之前、我使用 TMS320F28375和 FPGA、具有16位 EMI F1 (CS2n)连接。
这次、我将使用具有32位 EMIF1 (CS2n)连接的 TMS320F28375和 FPGA。
访问 FPGA 时、我认为地址访问将如下所示。 是这样吗?

16位 EMIF1 (CS2n)

地址数据
0x0010 0000 0123
0x0010 0001 4567
0x0010 0002 89AB
0x0010 0003 CDEF
0x0010 0004 0011
0x0010 0005 2233


32位 EMIF1 (CS2n)

地址数据
0x0010 0000 45670123
0x0010 0002 CDEF89AB
0x0010 0004 22330011


此致、

Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。