This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:器件复位阈值

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018753/tms320f28384s-device-reset-threshold

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

在 F28388D controlCARD 中、我们使用 TPS3702CX12和 TPS3702CX33分别监控+1.2V 和+3.3V。

TPS3702CX12的 UV 阈值为+1.09V、TPS3702CX33为+3.0V。 然而、VDD 的最小建议工作电压为+1.14V、VDDIO 为+3.14V。 我的客户想知道我们如何确定 VDD 和 VDDIO 的 UV 阈值以复位 F2838x、是否有任何选择规则?

请告知您的意见。

谢谢、此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    要使用的 UV 阈值实际上是电源轨的最小建议工作电压。 即 VDD 为1.14V、VDDIO 为3.14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您是不是说、如果可能、最好的方法是为 VDD 设置 UV 阈值1.14V、为 VDDIO 设置3.14V?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    VDD 的器件最小建议运行条件为1.14v 和 VDDIO 3.14v。 监控器的用途是在电源轨低于这些电平之前跳闸。 如果监控器不能跳闸到低于这些电平、那么实际上它没有用处、因为它不会保护器件、与没有监控器没有区别。 请告诉我们这是否不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    在 controlCARD 设计中、我们使用 TPS 器件并将 VDD 的 UV 阈值设置为+1.09V、VDDIO 设置为+3.0V、这两个 UV 阈值低于最小建议运行条件。

    我的客户想知道它是否有副作用? 他是否应该遵循此设计或为 VDD 和 VDDIO 寻找其他监控器? 请提供建议、感谢您的帮助。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    让我向 controlCARD 团队了解一下主管的选择。 会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    这些电压监控器可配置为两个不同的电平。 在我们的实现中、"Set"引脚> VIH (SET)。 这意味着该器件使用表4"发布器件阈值"中所述的更严格的容差范围。https://www.ti.com/lit/gpn/TPS3702 

    例如、当 SET 引脚被拉高时、TPS3702CX12 UV 为1.15、OV 为1.25。 这些限制比1.14和1.26的 F28388D 限制更严格。 同样、对于3.3V 监控器、其范围也更严格、所有这些范围均可在上面链接的数据表中找到。

    此致、
    Cody