This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何将 WiFi、蓝牙、BLE、TCP/IP 连接添加到 F28388D

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019620/tms320f28388d-how-to-add-wifi-bluetooth-ble-tcp-ip-connectivity-to-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好  

TI、

如何将 WiFi、蓝牙、BLE、TCP/IP 连接添加到 F28388d。

谢谢  

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我们将邀请以太网专家来了解您的查询。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TCP/IP 连接、有基于堆栈的示例。

    请参阅 C2000Ware 中的文档 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/docs\Ethernet_Examples_Guide.pdf。

    有一个 enet_lwip 示例演示了使用 lwip TCP IP 协议栈的 http Web 服务器应用。

    对于蓝牙连接、您可以使用任何基于 UART 的蓝牙模块。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yashwant

    Wifi 的解决方案是什么?

    我 了解蓝牙和 TCP/IP。

    谢谢  

    Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    市场上很少有基于 I2C/SPI 的 WiFi 模块。

    您可能需要查看这些内容。