This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:补偿设计器始终解析从1Hz 开始的 sfra 数据

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015363/tms320f280049-compensation-designer-always-parsing-sfra-data-start-with-1hz

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRA、 C2000WARE、 powerSUITE

尊敬的 C2000专家:

我发现 最新 C2000数字电源 SDK 中的补偿设计器仍在解析从1Hz 开始的 sfra 数据、您能帮我了解原因吗?

请参阅下面的屏幕截图、左侧的展板是频率以100Hz 开始、但 GUI 似乎始终以1Hz 开始。 我已将我的 sfra 数据附在您的旁边、希望您能复制。 谢谢。。。

e2e.ti.com/.../3872.SFRAData.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack 之前回答了这个问题  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951711/tms320f280049-sfra---compensation-designer-parsing-csv-always-start-from-1hz

    让我知道您现在运行的 GUI 的确切版本、即 SDK 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很抱歉、由于我上周出差、延期延期退赛。

    我在以下 3个版本上测试了 sfra GUI、 所有三个版本的结果都相同。  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_2_00_01_00\libraries\sfra\GUI

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_01_00_00\libraries\sfra\GUI

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00\libraries\sfra\GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、  

    您能否尝试以下步骤、我们的一些工程师已成功完成以下步骤。 SFRA csv 路径已修复、用户机器上不存在该问题。 过去保存的是用于提供帮助的 sfra csv、  

    查看以下步骤是否适合您  

    1. 将“SFRAData.csv”从[sdk_location]\libraries\sfra\GUI 复制到[sdk_location]\powerSUITE \source\utils
    2. 修改[SDK_LOCATION ]\powerSUITE \source\utils 中的"Comp.json"
      1. 更改“SFRAPATH”变量的路径以匹配此   “SFRAPATH”:“SFRAData.csv”
    1. 从[SDK_LOCATION ]\powerSUITE \source\utils (不是 SFRA GUI 文件夹)启动 GUI

    请告诉我们这是否可以解决问题。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢您在此处提供支持。 您的建议可用于解决此问题。

    但是,您能不能帮助我知道 \libraries\sfra\GUI 和 \powerSUITE \source\utils 之间有什么区别?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是相同的文件、powerSUITE 文件夹下提供了新版本。 我们计划在未来的版本中将 SFRA GUI 文件夹替换为 powerSUITE 文件夹的链接、以避免此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manish。

    另一个问题是、我发现您使用 git 进行源代码管理、因为大多数 c2000ware 都是开源的、   是否可以为 TI 的客户打开读取访问优先级? 这样、TI 的客户只需获取最新代码即可更新库、而不是安装所有版本。  

    此致、

    插孔