This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S:VDD 复位阈值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019728/tms320f28375s-tms320f28375s-vdd-reset-threshold

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 TI E2E:

我正在我的项目中使用 TMS320F28375S。 为了向 MCU 提供 VDD (1.2V)、我使用了降压转换器。

我遇到了如下问题:当我尝试将固件下载到 MCU 的闪存时、该过程失败。 原因是 MCU 电流突然消耗、导致 MCU 的 VDD 引脚上出现电压下降。 MCU 检测到该欠压、并生成复位事件、导致固件下载到闪存失败。

我决定使用外部电源而不是降压转换器提供1.2V 电压、下载过程成功。

因此、我的下一个任务是改善降压转换器的动态响应、以便更好地响应突然的负载增加。

我尝试在 MCU 的数据表和手册中找到 VDD 欠压的复位阈值、但我找不到该值。

那么、我的问题是:VDD 的阈值是多少、MCU 将在该阈值下生成复位信号?

我期待您的回答。

此致、

Nguyen Duy Thuc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nguyen、

    该器件上的阈值未调整为精确、但在核心电压大幅下降的情况下、更大程度上是一个停止间隙、与1.2V 标称值(和1.14V Vmin)相比、它为~1.01V。  如果您看到 XRSn 因此而被驱动、那么正如您所说的、您需要增加衰减或批量增加直流/直流转换器来满足电流需求。

    您可以在 DS 中的此处查看闪存编程期间的电流消耗估算。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回答。

    建议的 VCC 工作条件为1.14V 至1.26V、对应于5%的下冲(或过冲)。 我认为、当我的稳压器的补偿器经过良好调节时、这是可以实现的。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Nguyen Duy Thuc.